MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

KNX Data Secure

La norme KNX a été étendue par KNX Data Secure pour protéger les installations KNX contre les accès non autorisés. KNX Data Secure empêche de manière fiable la surveillance des communications et la manipulation de l’installation. KNX Data Secure décrit le chiffrement au niveau des télégrammes, de sorte que la communication via des objets est chiffrée et donc sécurisée.

Les télégrammes chiffrés sont plus longs que les télégrammes non chiffrés précédemment utilisés. Pour une programmation sécurisée via le busKNX, il est donc nécessaire que l’interface (par exemple USB) et les éventuels coupleurs de ligne prennent en charge ces «cadres longs KNX».

Des conditions particulières doivent être respectées quand des dispositifs sécurisés sont utilisés dans l’ETS. Veuillez consulter les pagesweb correspondantes sur le site internet de KNX (https://www.knx.org).

La protection de vos données est une priorité absolue. Utilisez les options dans l’ETS et KNX Data Secure pour protéger vos données, votre configuration et vos installations contre les accès non autorisés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?