MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Blocco del modo manuale

Blocco del modo manuale

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Tapparella

Impostazioni rapide per tapparella

   

Blocco del modo manuale

Disattivato

Attivato

   

Blocco manuale

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?