MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tempi di esecuzione uguali per salita e discesa

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Oscurante/tapparella

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

 

Controllo oscuranti / controllo tapparella

 

Utilizzare lo stesso tempo per salita e discesa

 

Tempo salita/discesa (5s...99:59.9 min)

02:00.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?