Comportement actionné/non actionné
-
Clignotant/relais ouvert
À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais se met à clignoter. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais cesse de clignoter et est ouvert.
-
Clignotant/relais fermé
À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais se met à clignoter. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais cesse de clignoter et est fermé.
-
Relais ouvert/clignotant
À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais cesse de clignoter et est ouvert. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais se met à clignoter.
Le cycle de clignotement commence par un relais fermé immédiatement après le téléchargement. Après le téléchargement, l’objet commutateur est non actionné.
-
Relais fermé/clignotant
À l’état actionné (valeur de télégramme « 1 »), le relais cesse de clignoter et est fermé. À l’état non actionné (valeur de télégramme « 0 » pendant le clignotement), le relais se met à clignoter.
Le cycle de clignotement commence par un relais fermé immédiatement après le téléchargement. Après le téléchargement, l’objet commutateur est non actionné.