MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione a pressione/rilascio

  • Lampeggio/relè aperto

Con premuto (valore telegramma “1”), il relè inizia a lampeggiare. Con rilasciato (valore telegramma “0” durante il lampeggio), il relè smette di lampeggiare e viene aperto.


Lampeggio/relè aperto


  • Lampeggio/relè chiuso

Con premuto (valore telegramma “1”), il relè inizia a lampeggiare. Con rilasciato (valore telegramma “0” durante il lampeggio), il relè smette di lampeggiare e viene chiuso.


Lampeggio/relè chiuso


  • Relè aperto/lampeggio

Con premuto (valore telegramma “1”), il relè smette di lampeggiare e viene aperto. Con rilasciato (valore telegramma “0” durante il lampeggio), il relè inizia a lampeggiare.

Il ciclo di lampeggio inizia con un relè chiuso immediatamente dopo il download. Dopo il download, l’oggetto Commutazione viene rilasciato.


Relè aperto/lampeggio


  • Relè chiuso/lampeggio

Con premuto (valore telegramma “1”), il relè smette di lampeggiare e viene chiuso. Con rilasciato (valore telegramma “0” durante il lampeggio), il relè inizia a lampeggiare.

Il ciclo di lampeggio inizia con un relè chiuso immediatamente dopo il download. Dopo il download, l’oggetto Commutazione viene rilasciato.


Relè chiuso/lampeggio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?