MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Abilitazione di una funzione centrale per l’uscita di commutazione

Qui è possibile abilitare o disabilitare la funzione centrale per ogni uscita di commutazione.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

 

Funzione centrale

Attivata

Disattivato

Le impostazioni generali e le spiegazioni della funzione centrale sono riportate nel capitolo Attivazione delle funzioni centrali.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?