MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Activation d’une fonction centrale pour sortie de commutation

La fonction centrale est activée ou désactivée ici pour chaque sortie de commutation.

Ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

 

Fonction centrale

Activé

Désactivé

Les réglages généraux et les explications de la fonction centrale figurent au chapitre Activation des fonctions centrales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?