MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tensione nominale collegata

Impostazioni estese

Impostazioni generali per la regolazione

 

Tensione nominale collegata

220-240 V~

110-127 V~

Queste informazioni sulla tensione sono necessarie per garantire il rilevamento ottimale del passaggio per lo zero (sincronizzazione con livello di tensione superiore/inferiore) della tensione di rete.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?