Définition des fonctions de canal
Chaque sortie de variation peut être définie comme la fonction de canal Activée ou Désactivée.
Avec un MTN6805-0008, extension de commutateur/store KNX SpaceLogic, chaque sortie peut être commandée dans la fonction Désactivée ou Commutateur ou Store ou Volet roulant. En fonctionnement « Store » et « Volet roulant », deux sorties sont regroupées pour former un seul canal. Les contacts de sortie des relais sont alors verrouillés électroniquement. Cela signifie que vous ne pouvez pas activer simultanément les deux contacts d’un canal de moteur. Cela s’applique à la commande via télégrammes de bus et au fonctionnement manuel de l’appareil.
|
Réglages généraux |
Fonction de canal pour le maître | ||
|
Sortie de variation 1 |
Désactivé Activé |
||
|
Sortie de variation 2 |
Désactivé Activé |
||
Après l’activation de l’extension 1
Variation universelle MTN6810-0102
|
Réglages généraux |
Fonction de canal pour l’extension 1 | ||
|
Sortie de variation 1 |
Désactivé Activé |
||
|
Sortie de variation 2 |
Désactivé Activé |
||
Commutateur/store MTN6805-0008
|
Réglages généraux |
Fonction de canal pour l’extension 1 | ||
|
Sortie 1-8 |
Désactiver CommutateurVolet roulant Store |
||
Après l’activation de l’extension 2
Variation universelle MTN6810-0102
|
Réglages généraux |
Fonction de canal pour l’extension 2 | ||
|
Sortie de variation 1 |
Désactivé Activé |
||
|
Sortie de variation 2 |
Désactivé Activé |
||
Commutateur/store MTN6805-0008