MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sicurezza del dispositivo

Questo parametro attiva l’oggetto di sicurezza centrale.

Per ogni canale è possibile utilizzare un parametro specifico per determinare se e come questo canale deve rispondere all’oggetto di sicurezza. È anche possibile impostare il valore dell’oggetto per la funzione di sicurezza del dispositivo.

Il dispositivo attende quindi un telegramma da un trasmettitore esterno entro il tempo di ciclo impostato. Se questo telegramma non viene ricevuto entro il tempo di monitoraggio, è possibile decidere cosa deve accadere per ogni canale.

Regolazione: Regolazione della funzione di sicurezza

Commutazione: Commutazione della funzione di sicurezza

Oscurante: Funzione di sicurezza per oscurante

Tapparella: Funzione di sicurezza per tapparella

Impostazioni aggiuntive

Sicurezza del dispositivo

 
 

Sicurezza del dispositivo

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

     

Disattivato

   

Controllo del tempo di ciclo per l’oggetto di sicurezza (0 ... 255, unità = 1 s, 0 = inattivo)

0

Dopo aver attivato la funzione di sicurezza del dispositivo, viene visualizzato l’oggetto Gruppo di sicurezza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?