MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement de l’entraînement après la fin de l’alarme météorologique

Une fois que les valeurs des capteurs météorologiques sont revenues dans la plage de mesure normale, les alarmes météorologiques sont de nouveau désactivées. Vous pouvez définir une réaction à exécuter par l’entraînement dès qu’il n’y a plus d’alarme météorologique active :

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

-Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction d’alarme météo

Comportement à la fin de toutes les alarmes météo

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant l’alarme météo

Accepter la position automatique actuelle

L’entraînement exécute ensuite les fonctions suivantes :

  • Aucune réaction : l’entraînement reste dans sa position actuelle. La fonction d’alarme est terminée.

  • Haut : l’entraînement se déplace vers la position finale supérieure. La fonction d’alarme est terminée.

  • Bas : l’entraînement se déplace vers la position finale inférieure. La fonction d’alarme est terminée.

  • Approcher position comme avant l’alarme météo : l’entraînement revient à la position qu’il avait avant l’alarme météorologique. La fonction d’alarme est terminée.

  • Accepter la position automatique actuelle : ce réglage n’est utile que si la fonction automatique est active. L’entraînement se déplace vers la dernière position automatique demandée. La fonction d’alarme est terminée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.