MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione dell’azionamento al termine della limitazione del movimento

Se la limitazione della corsa di movimentazione è determinata dai valori degli oggetti e un nuovo valore dell’oggetto annulla una limitazione attiva, è possibile azionare di nuovo normalmente l’azionamento. Se in questo caso l’azionamento deve eseguire un’azione automatica, è possibile definirla con il parametro seguente:

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Limiti della corsa di movimentazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Reazione al termine della limitazione del movimento

Nessuna reazione

Su

Giù

Vai a posizione pre restrizione movimento

Accetta posizione automatica corrente

Valori da impostare:

  • Nessuna reazione: l’azionamento rimane nella sua posizione attuale.

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore.

  • Vai a posizione pre restrizione movimento: l’azionamento ritorna nella posizione che aveva prima della limitazione del movimento.

  • Accetta posizione automatica corrente: questa impostazione è utile solo se è attiva la funzione automatica. L’azionamento si sposta sull’ultima posizione automatica richiesta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?