MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Réglages étendus pour stores / volets roulants

Dans l’onglet Réglages étendus pour stores/volets roulants, vous pouvez définir des réglages supplémentaires et activer ou désactiver d’autres fonctions.

Dans l’onglet Réglages express pour stores/volets roulants, activez les Réglages étendus pour stores/volets roulants.

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Réglages express pour stores / volets roulants

Réglages étendus pour stores / volets roulants

Non

Oui

 

-Durée de déplacement étendue

Durée d’inactivité jusqu’au déplacement vers le haut

 
   

Temporisation de démarrage

 
   

Durée de démarrage supplémentaire

 
 

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Fonction de priorité

 
   

Fonction logique

 
 

-Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction de sécurité

 
   

Fonction d’alarme

 
   

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?