MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Impostazioni estese per oscurante/tapparella

Nella scheda Impostazioni estese per oscurante/tapparella è possibile definire impostazioni aggiuntive e abilitare o disabilitare ulteriori funzioni.

Nella scheda Impostazioni rapide per oscurante/tapparella, attivare le Impostazioni estese per oscurante/tapparella.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

Impostazioni estese per oscurante/tapparella

No

 

-Impostazioni estese del tempo di corsa

Tempo di inattività fino a movimento in salita

 
   

Ritardo avvio

 
   

Tempo di avviamento aggiuntivo

 
 

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Forzatura

 
   

Funzione logica

 
 

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di sicurezza

 
   

Funzione di allarme

 
   

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?