MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

Vous pouvez activer cette fonction individuellement pour chaque canal de commutation. Le comportement de la sortie de commutation en cas de coupure de tension du bus / rétablissement de la tension du bus et de téléchargement d’application est défini.

Ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

– Réglages de sécurité et d’alarme

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

Désactivé

Activé

 

État du relais après la coupure de tension du bus

Aucune réaction

Actionné

Non actionné

   

État du relais après le rétablissement de la tension du bus

Comme avant la coupure de tension du bus

Actionné

Non actionné

   

État du relais à la fin du téléchargement

Comme avant le téléchargement

Actionné

Non actionné

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?