MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

Questa funzione può essere abilitata singolarmente per ogni azionamento. Il comportamento dell’azionamento in caso di caduta / ripristino della tensione del bus e di download di un’applicazione è definito.


AVVISO
Il comportamento delle uscite per gli oscuranti e le tapparelle è cambiato.
Il master dimmer non dispone di una potenza sufficiente per posizionare tutti i canali degli oscuranti e delle tapparelle o per spostarli verso l’alto o il basso. Qui sono disponibili solo le opzioni seguenti:
  • Stato relè dopo la caduta di tensione sul bus: Nessuna reazione
  • Stato relè dopo la caduta di tensione sul bus: Stop

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscuranti/tapparella

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

Disattivato

Attivato

Stato relè alla caduta di tensione bus

Nessuna reazione

Stop

Stato relè al ripristino tensione bus

Stop

Su

Giù

Vai in posizione

Come prima della caduta di tensione del bus

   

Posizione altezza a ripristino di tensione bus in %

0 (0-100)

   

Posizione lamelle al ripristino tensione bus in %

0 (0-100)

   

Stato relè al termine del download

Stop

Su

Giù

Vai in posizione

Come prima del download

   

Posizione altezza a fine download in %

0 (0-100)

   

Posizione lamelle al termine del download in %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?