MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objets de groupe du mode automatique du volet roulant

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

148

Sortie extension 1+2 nom du canal

Déplacement en mode automatique

1 bit

Reçu

1.008 Ouverture/FERMETURE

149

Sortie extension 1+2 nom du canal

Arrêt en mode automatique (volet roulant)

1 bit

Reçu

1.007 étape

150

Sortie extension 1+2 nom du canal

Position hauteur en mode automatique

1 octet

Reçu

5.001 pourcentage (0...100 %)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.