MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione del blocco dopo il download

Dopo un download, anche la funzione di blocco viene impostata come nel caso del ripristino della tensione del bus. Il parametro Reazione dopo il download determina lo stato che verrà impostato. Se il parametro Reazione dopo il download è impostato sul valore Come prima del download, la funzione di blocco viene attivata come in precedenza e il relè viene commutato di conseguenza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?