MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement du verrouillage après téléchargement

Après un téléchargement, la fonction de verrouillage est également réglée comme dans le cas d’un rétablissement de la tension du bus. Le paramètre Comportement après le téléchargement détermine quel état est réglé. Si le paramètre Comportement après téléchargement est réglé à la valeur Comme avant le téléchargement, la fonction de verrouillage est activée comme avant et le relais est commuté en conséquence.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?