MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fonction verrouillage

Vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage pour désactiver un canal spécifique ou pour le commuter/varier sur une valeur et le verrouiller dans cette position. L’état du canal de sortie ne peut pas être modifié par d’autres commandes de contrôle tant que le verrouillage est actif.

Vous pouvez activer la fonction de verrouillage individuellement pour chaque canal de commutation.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation

Fonction verrouillage

 
– Réglages logique et priorité

Fonction de priorité supérieure

Fonction verrouillage

Verrouillage

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

   

Comportement au début du verrouillage

Aucune réaction

Éteindre

Allumer à la luminosité sélectionnable

   

Luminosité au début du verrouillage en %

100 (1-100)

   

Comportement à la fin du verrouillage

Aucune réaction

Éteindre

Suit la fonction précédente

Allumer à la luminosité sélectionnable

   

Luminosité à la fin du verrouillage en %

100 (1-100)

   

Comportement après le téléchargement

Désactivé

Activé

Comme avant le téléchargement

   

Comportement après rétablissement de la tension du bus

Désactivé

Activé

Comme avant la coupure de tension du bus

Une fois la fonction de verrouillage activée, un nouvel objet de groupe appelé Verrouillage est disponible pour le canal de commutation. Vous pouvez activer et désactiver un verrouillage de canal à l’aide de l’objet de verrouillage.

Si l’objet de verrouillage reçoit un télégramme avec la valeur d’objet que vous avez réglée pour le paramètre Verrouillage, toutes les autres fonctions de canal sont désactivées. Vous pouvez définir la réaction à l’aide du paramètre Comportement au début du verrouillage.

Si l’objet de verrouillage reçoit un télégramme dont la valeur de l’objet est opposée à celle pour l’activation, le verrou est annulé et la sortie adopte l’état que vous avez défini dans le paramètre Comportement à la fin du verrouillage.

La fonction de verrouillage commute toujours sans temporisation. Pendant un verrouillage, le télégramme de commutation le plus récent est enregistré.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?