MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzione di blocco

È possibile utilizzare la funzione di blocco per impostare un canale specifico su premuto/rilasciato e bloccarlo in questa posizione. Lo stato del canale di uscita non può essere modificato da altri comandi di controllo finché il blocco è attivo. La funzione di blocco può essere abilitata singolarmente per ogni canale di commutazione.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Funzione di blocco

-Impostazioni di logica, blocco e priorità

Funzione alta priorità

Funzione disabilita

   

Blocco

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

   

Reazione a inizio del blocco

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

   

Reazione al termine del blocco

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

Segue valore attuale

   

Reazione dopo il download

Disattivato

Attivato

Come prima del download

   

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Disattivato

Attivato

Come prima della caduta di tensione del bus

Una volta abilitata la funzione di blocco, per il canale di commutazione è disponibile un nuovo oggetto di gruppo denominato Blocco. È possibile attivare e disattivare un blocco del canale utilizzando l’oggetto di blocco.

Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto impostato per il parametro Blocco, tutte le altre funzioni del canale vengono disabilitate. È possibile definire la reazione tramite il parametro Reazione a inizio del blocco.

Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, il blocco viene annullato e il relè di uscita assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine del blocco.

La funzione di blocco commuta sempre senza ritardo. Durante un blocco, il telegramma di commutazione più recente viene salvato e i tempi di ritardo e le durate della temporizzazione continuano.


Blocco su valore oggetto “1”; Reazione a inizio del blocco = nessuna reazione;
Reazione al termine del blocco = Segue valore attuale; funzionamento relè: Normalmente aperto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?