MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité

La fonction de scénario a la même priorité que la fonction stores/volets roulants normale avec commande des 4 objets de groupe :

« Déplacement en mode manuel » et « Arrêt/passe en mode manuel » (pour volets roulants : « Arrêt en mode manuel »).

Pour le positionnement : « Position hauteur en mode manuel » et « Position lamelle manuelle » (pour stores uniquement).


Cela devrait être pris en considération pour la priorité des fonctions de niveau supérieur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?