MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

La funzione scena ha la stessa priorità della normale funzione oscuranti/tapparella, con il controllo sui 4 oggetti di gruppo:

Movimento in modo manuale” e “Stop/step in modo manuale” (per le tapparelle: “Stop in modo manuale”).

Per il posizionamento: “Posizione altezza in modo manuale” e “Posizione lamelle in modo manuale” (solo per oscuranti).


Ciò va tenuto in considerazione per quanto riguarda la priorità delle funzioni di livello superiore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?