Scene
È possibile utilizzare le funzioni di scena per offrire all’utente la possibilità di modificare contemporaneamente diverse funzioni ambiente tramite un solo telegramma del bus. Il caricamento di una scena ambiente consente, ad esempio, di:
-
regolare l’illuminazione ambiente a un valore richiesto,
-
spostare gli oscuranti nella posizione richiesta,
-
impostare il controllo del riscaldamento sul funzionamento diurno,
-
e accendere l’alimentazione delle prese in un locale.
Poiché queste funzioni hanno formati di telegramma diversi e anche i valori dei telegrammi possono avere significati diversi (ad es. il valore “0” significa OFF per l’illuminazione e APERTURA per gli oscuranti), la stessa impostazione richiederebbe molti telegrammi diversi senza la funzione di scena.
La funzione di scena permette di integrare l’attuatore in un regolatore di scena. Per ogni canale di uscita sono disponibili slot di memoria per un massimo di 16 valori di scena diversi.
Ognuna di queste 16 memorie di scena può essere assegnata a uno dei 64 numeri possibili (0-63 o 1-64).
È possibile salvare i valori di luminosità come valori di scena sotto forma di percentuali. Se l’attuatore riceve un telegramma che carica un numero di scena, il canale di uscita assegnato viene regolato sul livello di luminosità salvato. I valori di luminosità per le singole scene salvate durante la messa in servizio possono essere sovrascritti dall’utente in un secondo momento, qualora siano necessarie modifiche.
Per i valori di telegramma da “0” a “63” vengono caricati i valori di luminosità salvati per questo numero di scena, e le uscite del dimmer vengono impostate di conseguenza.
Per i valori di telegramma da “128” a “191”, i valori di luminosità correnti delle uscite di regolazione assegnate vengono salvati come nuovi valori di scena per il numero di scena trasmesso.