MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Utilisation des lampes LED et ESL/CFL

  • Ne pas utiliser de lampes LED en liaison avec des lampes à économie d’énergie (ESL/CFL). Si cela est possible, utilisez des lampes provenant du même fabricant et de même type afin d’obtenir des propriétés de variation satisfaisantes.

  • La puissance max. de chaque canal est généralement moindre pour les lampes LED ou à économie d’énergie par rapport aux autres charges. Le maximum de charges et de déclassement en fonction de la température ambiante et de la configuration des appareils est défini dans le manuel d’utilisation.

  • En mode Spécial (RL-LED), les valeurs sont à nouveau significativement réduites.

  • La puissance max. dépend largement des lampes LED et à économie d’énergie utilisées. Si la charge est trop élevée, l’actionneur est réduit à la luminosité minimale ou s’éteint directement. Si cela se produit, réduire le nombre de lumières.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?