MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Variation de valeur (1 octet)

La fonction de variation de valeur est utilisée pour régler directement la luminosité requise. Pour cela, l’objet de valeur du canal de sortie envoie la valeur de luminosité souhaitée sous forme de pourcentage compris entre 0 % et 100 %. La plage de valeurs est divisée en 255 niveaux de luminosité. Un niveau a un échelon de valeur d’environ 0,4 %. Les télégrammes de variation avec des valeurs absolues sont un format de données de 1 octet (0 à 255).

Les valeurs de luminosité souhaitées doivent être comprises dans les limites définies par les valeurs de variation minimale et maximale. Si la valeur de luminosité est supérieure à la valeur de variation maximale, la valeur de variation maximale est réglée comme valeur de sortie. Si la valeur de luminosité est inférieure à la valeur de variation minimale, celle-ci sera fixée comme valeur de sortie.

La durée de variation prédéfinie pour la variation de valeur de 0 % à 100 % est de 0,6 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?