L’objet de valeur commute le canal
Vous pouvez établir les réglages pour activer et désactiver la sortie de variation via la fonction de variation de valeur à l’aide d’un paramètre.
|
Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation |
Réglages express pour variation |
||
|
L’objet de valeur commute le canal |
Pas On uniquement Off uniquement On et Off |
||
Réglages possibles
-
Pas
Ce paramètre prévient la commutation, c.-à-d. que le canal reste à la valeur actuelle. -
On uniquement
Le canal de sortie peut être activé par des télégrammes de valeur. S’il est activé et que l’objet de valeur reçoit la valeur 0 %, la sortie reste activée à la valeur Luminosité minimale en %. -
Off uniquement
Le canal de sortie ne peut pas être activé par des télégrammes de valeur. S’il est activé et si l’objet de valeur reçoit la valeur 0 %, la sortie est désactivée. -
On et Off
Le canal de sortie peut être activé par des télégrammes de valeur. S’il est activé et si l’objet de valeur reçoit la valeur 0 %, la sortie est désactivée.