DOCA0270ES-01

Cableado de accesorios

Cableado de SIM, VIM, DIOM y AIOM

La distancia entre los pines es de 5,08 mm excepto para TPRVM001, que es de 7,62 mm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?