DOCA0270ES-01

Acoplamiento de los arrancadores

Esta sección describe cómo acoplar arrancadores adyacentes con accesorios para utilizarlos en Avatares de dos direcciones, de dos velocidades y estrella/triángulo. Consulte la lista de materiales y la topología de la TeSys island para determinar qué arrancadores requieren la instalación de accesorios. Véase también Composición de los Avatares. Acople los arrancadores con los accesorios antes de montarlos en el carril DIN.

Los accesorios pueden adquirirse como kits o como elementos individuales. Los kits y sus componentes se describen en las siguientes tablas.

Kit de montaje de LAD9R1 para arrancadores de 9-38 A (tamaños 1 y 2)

Componentes del kit

Descripción

Kit de montaje de LAD9R1

LAD9V5

Enlace paralelo entre dos arrancadores

Para obtener instrucciones de instalación, consulte la sección Instalación del kit LAD9R1 (arrancadores de 9-38 A).

LAD9V6

Conexión inversa entre dos arrancadores

LAD9V2

Enclavamiento mecánico con grapas de montaje

Kit de montaje de LAD9R3 para arrancadores de 40-65 A (tamaño 3)

Componentes del kit

Descripción

Kit de montaje de LAD9R3

LA9D65A6

Enlace paralelo entre dos arrancadores

Para obtener instrucciones de instalación, consulte la sección Instalación del kit LAD9R3 (arrancadores de 40-65 A).

LA9D65A69

Conexión inversa entre dos arrancadores

LAD4CM

Bloqueo mecánico

Bloques de cortocircuito para avatares Y/D

Número de referencia

Descripción

Bloques de cortocircuito

LAD9P3

Enlace paralelo de 3 polos/bloque de cortocircuito para arrancadores de 9–38 A (tamaños 1 y 2).
Utilizado para enlazar 3 polos de un contactor en un arrancador estrella/triángulo.

Para obtener instrucciones de instalación, consulte la sección Instalación del bloque de cortocircuito LAD9P3 (arrancadores de 9-38 A en avatares Y/D).

LAD9SD3S

Enlace paralelo de 3 polos/bloque de cortocircuito para arrancadores de 40–65 A (tamaño 3)
Utilizado para enlazar 3 polos de un contactor en un arrancador estrella/triángulo (Y/D).

Para obtener instrucciones de instalación, consulte la sección Instalación del bloque de cortocircuito LAD9SD3S (arrancadores de 40-65 A en avatares Y/D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?