Eventos leves: Medidas correctoras
Cuando la isla experimenta un evento leve:
-
El bus de campo y los puertos de servicio permanecen activados.
-
Solo se activa el Avatar del sistema.
-
Todos los módulos de alimentación y los módulos de E/S se encuentran en el estado de retorno del dispositivo.
-
Para salir de un estado de evento leve que no se recupera automáticamente, es preciso realizar un restablecimiento del sistema, un reinicio o apagar y encender la alimentación. Se puede enviar manualmente un comando de restablecimiento del sistema desde el DTM de TeSys™ island, la OMT o el PLC.
Los siguientes escenarios hacen que la isla se encuentre con un evento leve:
Eventos leves y medidas correctoras
Evento leve |
Diagnóstico |
Solución |
---|---|---|
Discrepancia de topología |
La configuración de la isla en el archivo de contexto activo no coincide con la topología real descubierta de la isla |
Determine la configuración correcta y ajústela al hardware físico La OMT y el DTM cuentan con una función de comparación en las vistas de diagnóstico para comparar la topología. Realice una de las siguientes acciones:
|
Comando Desconectar isla |
La isla recibió un comando Desconectar isla |
No procede |
Demasiados módulos |
El número de módulos físicos detectados en la isla supera el límite máximo permitido de 21 |
|
No hay módulos en la isla |
No hay módulos físicos instalados en la isla |
Complete la instalación de los módulos en la isla |
Tensión de control al 120 % |
La tensión superó el 120 % durante más tiempo que la duración permitida |
Verifique que la tensión de la fuente de alimentación esté dentro del rango |
Actualización de firmware incorrecta |
La descarga del firmware al dispositivo no se realizó correctamente después de tres intentos consecutivos |
|
Comprobación de la integridad de los archivos de resumen |
Corrupción detectada en los archivos de configuración |
|
Comprobación de la integridad de los archivos de contexto |
Corrupción detectada en los archivos de configuración |
|
Comprobación de la integridad de los archivos de configuración de Avatar |
Corrupción detectada en los archivos de configuración |
|
Archivo de configuración de Avatar incorrecto |
Corrupción detectada en los archivos de configuración |
|
No hay ningún archivo de proyecto activo |
El acoplador de bus no está configurado con un archivo de proyecto activo |
Configure el acoplador de bus utilizando herramientas de ingeniería |
Rango de suministro de tensión |
Confirme que la fuente de tensión sea suficiente |
Para hacer funcionar TeSys island, la tensión de alimentación debe ser superior a 20,7 V. |