Conexión OMT IPv4
Utilice este procedimiento para conectar TeSys™ island con la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OMT) tras haber instalado la isla físicamente y haberla encendido. Si TeSys island está ajustada a DHCP (opción predeterminada), la OMT puede conectarse directamente al módulo de interfaz de bus utilizando la dirección IPv4 predeterminada.
Para llevar a cabo este procedimiento, la isla deberá estar presente en la red y poder comunicarse con la OMT mediante una conexión inalámbrica o cableada.
Conexión de TeSys island con la OMT a través de la dirección IPv4 predeterminada
-
Verifique que el PC esté conectado a la misma red que el módulo de interfaz de bus a través de una conexión inalámbrica o cableada.
-
Configure su ordenador con la dirección IP IPv4 de 10.10.0.2 y la máscara de subred de 255.0.0.0
-
Introduzca la dirección (https://10.10.0.1) del módulo de interfaz de bus en el navegador web de su tablet para acceder a la OMT que está iniciada en el módulo de interfaz de bus.
NOTA: Los navegadores recomendados son Chrome o Safari. -
Si se le lleva a la página, "Su conexión no es privada":
-
Haga clic en Avanzada.
-
Haga clic en el enlace "Prosiga a 10.10.0.1 (no es seguro)" para continuar.
-
-
Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (admin, schneider18) y haga clic en Inicio de sesión.
Se abre la ventana Cambiar contraseña. -
Establezca una contraseña segura y anótela antes de continuar.
NOTA: Si olvida la contraseña, será necesario un restablecimiento de los ajustes de fábrica para que pueda accederse de nuevo a la OMT.
En este momento, habrá iniciado sesión en la OMT y estará conectado a la isla.