DOCA0270ES-01

Bloqueo de ciclo rápido

La función Bloqueo de ciclo rápido ayuda a evitar la posibilidad de que el motor sufra daños como consecuencia de intensidades de entrada sucesivas y repetitivas derivadas de intervalos excesivamente cortos entre arranques.

Si se habilita esta función de protección, el TeSys avatar ignora los comandos En marcha durante la duración especificada del Tiempo de espera de bloqueo de ciclo rápido desde la última transición al estado de motor Arranque.

Esta función no lleva asociada ninguna alarma o disparo.

Tiempo de espera de bloqueo de ciclo rápido

Ir

Intensidad nominal

A

Tiempo de espera de bloqueo de ciclo rápido

B

Se ignoran los nuevos comandos En marcha

C

No se ignoran los nuevos comandos En marcha

D

Transición al estado de motor Arranque

t

Tiempo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?