DOCA0270ES-01

Registro de eventos

El Registro de eventos del sistema es un archivo CSV en el que cada evento se registra en una línea aparte delimitada por la secuencia de escape de línea nueva \n, en el que se usan punto y coma como separadores y que consta de las columnas siguientes:

  • Marca de tiempo

  • Identificación del Avatar

  • Identificación del dispositivo

  • Identificación del evento

  • Descripción del evento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?