DOCA0270ES-01

Prioridad del registro de eventos

TeSys island admite un umbral de prioridad de registro de eventos con un rango de 0-7 y un valor predeterminado de 3. Las prioridades están definidas en la tabla siguiente:

Evento

Prioridad

Transición de estado del sistema

0

Disparo de protección de Avatar

1

Restablecimiento de la protección de Avatar

1

Alarma de protección de Avatar

2

Evento leve del sistema

0

Alarma del sistema

0

Evento interno del dispositivo de la isla

0

SIL* Parada

1

Actualización de la hora del sistema

0

Depuración

6

Otro sistema

3

Corte de suministro eléctrico

4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?