Instalación del bloque de cortocircuito LAD9SD3S (arrancadores de 40-65 A en avatares Y/D)
Los accesorios del kit LAD9R3 junto con el bloque de cortocircuito LAD9SD3S se utilizan para unir arrancadores adyacentes de 40-65 A (tamaño 3) para avatars estrella-triángulo (Y/D). Para instalar los accesorios, siga los pasos de la tabla siguiente y consulte Instalación del bloque de cortocircuito LAD9SD3S.
Procedimiento de instalación de LAD9SD3S
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Empuje los terminales Everlink™ hacia usted para extraerlos del arrancador. |
2 |
En el arrancador de la izquierda, retire la pequeña pieza de plástico ubicada en la parte inferior del lado derecho del arrancador. No retire esta pieza del lado izquierdo del arrancador ni la retire de la parte superior. |
En el arrancador de la derecha, retire la pequeña pieza de plástico ubicada en la parte inferior izquierda del arrancador. No retire esta pieza del lado derecho del arrancador ni la retire de la parte superior. |
|
3 |
Instale el enclavamiento mecánico del LAD4CM en el arrancador de la derecha. Asegúrese de que el clip azul entra en el lado del arrancador. El clip accionado por muelle lo acoplará al lado del arrancador. Oirá un clic cuando se realice la conexión. |
4 |
Acople el arrancador de la izquierda al enclavamiento mecánico. Oirá un clic cuando se realice la conexión. |
5 |
Instale el bloque de cortocircuito LAD9SD3S en la parte superior del arrancador izquierdo. Este es el arrancador estrella (Y). |
6 |
Instale el enlace de inversión LA9D65A69 en la parte inferior de los arrancadores. |
7 |
Deslice los terminales Everlink en la parte inferior y superior de los arrancadores. Empuje el terminal Everlink hacia el arrancador hasta que oiga un clic. |
8 |
Acople la etiqueta de advertencia al terminal Everlink ubicado en la parte superior del arrancador izquierdo que cubre el bloque de cortocircuito. |
Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, siga los pasos de la tabla siguiente y consulte Extracción del bloque de cortocircuito LAD9SD3S.
Procedimiento de extracción de LAD9SD3S
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Afloje completamente los tornillos de los terminales Everlink. Empuje los terminales Everlink hacia usted para extraerlos del arrancador. |
2 |
Quite la conexión de inversión de la parte inferior de los arrancadores. |
3 |
Retire el bloque de cortocircuito de la parte superior de los arrancadores. |
4 |
Utilice un destornillador de cabeza plana para levantar el accionador azul en la parte superior e inferior del enclavamiento mecánico instalado entre los dos arrancadores. |
5 |
Retire el enclavamiento mecánico. |