DOCA0270ES-01

Listado de Avatares TeSys

Avatares TeSys

Nombre

Símbolo

Descripción

Sistema avatar

Un avatar de uso obligatorio que habilita un punto de comunicación único con la TeSys island .

Dispositivo

Conmutador

Permite cerrar o abrir una línea de alimentación en un circuito eléctrico

Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 1/2*

Para abrir o cerrar una línea de alimentación en un circuito eléctrico con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1* para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2.

Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 3/4*

Para abrir o cerrar una línea de alimentación en un circuito eléctrico con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4.

E/S digital

Para controlar dos salidas digitales y supervisar el estado de cuatro entradas digitales.

E/S analógica

Para controlar una salida analógica y supervisar el estado de dos entradas analógicas.

Carga

Interfaz de alimentación sin E/S (medida)

Permite monitorizar la intensidad suministrada a un dispositivo externo, como por ejemplo un relé de estado sólido, un arrancador electrónico o una unidad de velocidad variable

Interfaz de alimentación con E/S (control)

Permite supervisar la intensidad suministrada a un dispositivo externo –como un relé de estado sólido, un arrancador electrónico o un variador de velocidad– y controlar dicho dispositivo.

Motor de una dirección

Para gestionar* un motor de una dirección.

Motor de una dirección -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Para gestionar un motor de una dirección, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2.

Motor de una dirección -
Parada SIL, Cat. cableado 3/4

Para gestionar un motor de una dirección, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4.

Motor de dos direcciones

Permite gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso)

Motor de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Permite gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2

Motor de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado 3/4

Para gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4

Motor estrella/triángulo de una dirección

Para gestionar un motor estrella/triángulo de una dirección.

Motor estrella/triángulo de dos direcciones

Permite gestionar un motor de estrella/triangulo de dos direcciones (avance y retroceso).

Motor de dos velocidades

Para gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones con opción Dahlander.

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Para gestionar un motor de dos velocidades, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado 3/4

Para gestionar un motor de dos velocidades, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4

Motor de dos velocidades y dos direcciones

Permite gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones (avance y retroceso)

Motor de dos velocidades y dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Permite gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2

Motor de dos velocidades y dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado 3/4

Permite gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4

Resistencia

Permite gestionar una carga resistiva

Fuente de alimentación

Permite gestionar una fuente de alimentación

Transformador

Permite gestionar un transformador

Aplicación

Bomba

Para gestionar una bomba

Cinta transportadora de una dirección

Para gestionar una cinta transportadora de una dirección

Cinta transportadora de una dirección -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Para gestionar una cinta transportadora de una dirección, con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2

Cinta transportadora de dos direcciones

Permite gestionar una cinta transportadora de dos direcciones (avance y retroceso)

Cinta transportadora de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Permite gestionar una cinta transportadora de dos direcciones (avance y retroceso), con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para la Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2

NOTA: Para dos velocidades y dos direcciones, avatar deshabilita el disparo por inversión de fase de intensidad.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?