DOCA0270ES-01

Habilitación del restablecimiento automático del modo degradado

NOTA: La función de restablecimiento automático puede llevar a la activación inmediata de la carga con un comando activo del PLC o la función de modo forzado.
ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Configure el restablecimiento automático del modo degradado para que no dé lugar a condiciones peligrosas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. En Bus de campo, seleccione Controlador lógico.

  2. Configure Habilitar restablecimiento automático de modo degradado a .

Habilitación del restablecimiento automático del modo degradado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?