DOCA0270ES-01

Avatares de carga

La carga estándar (no SIL*) avatars incluyen lo siguiente:

  • Módulos de arrancador estándar

  • Uno o varios módulos de E/S digitales para conmutadores PV y entradas de control local

  • Uno o varios módulos analógicos de E/S para las entradas PV y la supervisión de la temperatura del motor, si está activada

  • La lógica de control configurable se encuentra habilitada en el Avatar cuando el parámetro Avatar con control local habilitado se establece en Sí durante la fase de desarrollo.

Los avatars de carga que incluyen lógica de control configurable son los siguientes:

  • Motor de una dirección

  • Motor de dos direcciones

  • Motor estrella/triángulo de una dirección

  • Motor estrella/triángulo de dos direcciones

  • Motor de dos velocidades

  • Motor de dos velocidades y dos direcciones

  • Motor de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

  • Motor de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

  • Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

  • Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

  • Motor de dos velocidades - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

  • Motor de dos velocidades - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

  • Motor de dos velocidades y dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

  • Motor de dos velocidades y dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

  • Resistencia

  • Fuente de alimentación

  • Transformador

  • Interfaz de alimentación con E/S

NOTA: La comunicación Profibus no es funcional cuando la Interfaz de energía con E/S avatar se usa en TeSys island .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?