Instalación del kit LAD9R3 (arrancadores de 40-65 A)
Los accesorios del kit LAD9R3 se utilizan para unir arrancadores adyacentes de 40-65 A (tamaño 3) en avatares de dos velocidades o dos direcciones. Para instalar los accesorios, siga los pasos de la tabla siguiente y consulte Instalación del kit de montaje de LAD9R3.
Procedimiento de instalación de LAD9R3
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Empuje los terminales Everlink™ hacia usted para extraerlos del arrancador. |
2 |
En el arrancador de la izquierda, retire las piezas pequeñas de plástico ubicadas en la parte superior e inferior del lado derecho del arrancador. No extraiga estas piezas del lado izquierdo del arrancador. |
En el arrancador de la derecha, retire las piezas pequeñas de plástico ubicadas en la parte superior e inferior del lado izquierdo del arrancador. No extraiga estas piezas del lado derecho del arrancador. |
|
3 |
Instale el enclavamiento mecánico del LAD4CM en el arrancador de la derecha. Asegúrese de que el clip azul entra en el lado del arrancador. El clip accionado por muelle lo acoplará al lado del arrancador. Oirá un clic cuando se realice la conexión. |
4 |
Acople el arrancador de la izquierda al enclavamiento mecánico. Oirá un clic cuando se realice la conexión. |
5 |
Instale el enlace paralelo LA9D65A6 en la parte superior de los arrancadores. |
Instale el enlace de inversión LA9D65A69 en la parte inferior de los arrancadores. |
|
6 |
Deslice los terminales Everlink en la parte inferior y superior de los arrancadores. Empuje el terminal Everlink hacia el arrancador hasta que oiga un clic. |
Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, siga los pasos de la tabla siguiente y consulte Desmontaje del kit de montaje de LAD9R3.
Procedimiento de extracción de LAD9R3
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Afloje completamente los tornillos de los terminales Everlink. Empuje los terminales Everlink hacia usted para extraerlos del arrancador. |
2 |
Quite la conexión de inversión de la parte inferior de los arrancadores. |
3 |
Quite el enlace paralelo de la parte superior de los arrancadores. |
4 |
Utilice un destornillador de cabeza plana para levantar el accionador azul en la parte superior e inferior del enclavamiento mecánico instalado entre los dos arrancadores. |
5 |
Retire el enclavamiento mecánico. |