DOCA0270ES-01

Verificación de la configuración de TeSys island

Compruebe que todo el hardware funciona correctamente y que se han configurado todos los ajustes de la TeSys island , incluidas las notificaciones de disparo y protección.

Verificación de la configuración de la isla

Paso

Acción

1

Inspeccione visualmente los LED del acoplador de bus.

2

Inspeccione visualmente los LED del módulo de potencia.

3

Inspeccione visualmente los LED del módulo de accesorios y de E/S.

4

En el software SoMove , compruebe que los ajustes de configuración para el TeSys Avatar coincidan con los ajustes deseados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?