DOCA0270ES-01

Bloqueo de reinicio rápido

La función Bloqueo de reinicio rápido ayuda a evitar la posibilidad de que el motor sufra daños como consecuencia de eventos de inicio/parada sucesivos y repetitivos.

Si se habilita esta función de protección, el Avatar de TeSys ignora los comandos En marcha durante la duración especificada del Tiempo de espera de bloqueo de reinicio rápido desde la última transición al estado de motor Parado.

Esta función no lleva asociada ninguna alarma o disparo.

Bloqueo de reinicio rápido

Inom

Corriente nominal

I

Corriente

A

Tiempo de espera de bloqueo de reinicio rápido

B

Se ignoran los comandos En marcha nuevos

C

No se ignoran los comandos En marcha nuevos

D

Transición al estado de motor Parado

t

Tiempo

   

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?