DOCA0270ES-01

Disipación de calor

Para permitir una disipación de calor adecuada, deje siempre un espacio de 10 cm entre los dispositivos de protección frente a cortocircuitos y los arrancadores de TeSys island .

Las recomendaciones de instalación adicionales se aplican en las siguientes condiciones:

  • Hay tres o más arrancadores montados en la TeSys island uno al lado del otro.

  • Los arrancadores tienen clasificaciones (le) mayores o iguales a 25 A.

  • Los arrancadores se utilizan con un motor que tiene una intensidad nominal En > 85% x le.

Bajo estas condiciones, le recomendamos que implemente una de las siguientes reglas de instalación:

  • Opción 1: Con la herramienta de ingeniería, reorganice los avatars en la TeSys island para evitar estas condiciones.

  • Opción 2: Utilice cables de 50 cm para conectar los dispositivos de protección contra cortocircuitos con los arrancadores del medio afectados. En un grupo de tres arrancadores, que cumplen todas las condiciones indicadas anteriormente, la longitud adicional solo se recomienda para el arrancador situado en el centro. En un grupo de cuatro arrancadores, la longitud adicional solo se recomienda para los dos arrancadores del medio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?