DOCA0270ES-01

Modo degradado

Cuando se pierde la comunicación entre el bus de campo y el controlador, TeSys island permanece en el estado Operativo pero accede al modo degradado. La pérdida de comunicación se define por:

  • bus de campo EtherNet/IP: se detecta una pérdida comunicación cuando se supera el tiempo de espera de una conexión de propiedad exclusiva establecida.

    NOTA: Si el PLC entra en modo de espera para una conexión exclusiva establecida, el TeSys island funcionará en condiciones normales.
  • bus de campo Modbus/TCP: se detecta pérdida de comunicación tras recibir solicitudes de no escritura en los datos de escaneado cíclico de E/S durante la duración especificada en el ajuste Tiempo de espera para pérdida de comunicación en el DTM.

  • bus de campo PROFINET: se detecta una pérdida de comunicación cuando una relación de aplicación (AR) establecida con un controlador de E/S se cierra o se desconecta en cualquier extremo de la AR. TeSys island es compatible con un AR por cada controlador de E/S.

  • bus de campo PROFIBUS-DP: se detecta una pérdida de comunicación cuando se agota el tiempo del temporizador de vigilancia para la conexión.

NOTA: La pérdida de comunicación con el DTM o la OMT no activa la transición al modo degradado.

En el modo degradado:

  • Los puertos del bus de campo permanecen activos.

  • Los puertos de servicio permanecen activos.

  • Los TeSys avatars entran en el modo degradado. Durante el modo degradado, los avatars con control local funcionan a través de entradas locales. El resto de avatars acceden al estado Retorno. Para conocer la definición del estado Retorno, consulte la sección Estados del sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?