DOCA0270ES-01

Protección de carga

Valores de los ajustes de protección de la carga

Nombre del ajuste Rango de valores Valor predeterminado Incremento
Retardo de disparo por atasco 1–30 s 5 s 1
Nivel de disparo por atasco 100–800% 200% 1
Nivel de alarma de atasco 100–800% 200% 1
Nivel de disparo por subcorriente 30–100% 50% 1
Retardo de disparo por subcorriente 1–200 s 1 s 1
Nivel de alarma de subcorriente 30–100% 70% 1
Retardo de disparo por arranque prolongado 1–200 s 10 s 1
Nivel de disparo por arranque prolongado 100–800% 100% 1
Tiempo de espera de bloqueo de ciclo rápido 1–9999 s 300 s 1
Tiempo de espera de bloqueo de reinicio rápido 1–9999 s 300 s 1
Nivel de disparo por sobrecorriente 30–800% 200% 1
Retardo de disparo por sobrecorriente 1–250 s 10 s 1
Nivel de alarma de sobrecorriente 100–1000% 180% 1
Retardo de disparo por atasco 1–30 s 5 s 1
Nivel de disparo por atasco 50–1000% 250% 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?