DOCA0270ES-01

Avatares de bomba

Los Avatares de bomba incluyen un módulo de arrancador, módulos de E/S digitales para conmutadores de PV, módulos de E/S analógicas para entradas PV, lógica de control configurable y supervisión opcional o configurable de la temperatura del motor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?