DOCA0270ES-01

Estados del sistema

Los siguientes los posibles estados de la isla junto con una breve descripción de los mismos.

Parado

La isla no está energizada.

Preoperativo

La isla accede a la fase preoperativa durante el proceso de arranque.

  • El bus de campo y los puertos de servicio del módulo de interfaz de bus comienzan a activarse.

  • Los Avatares seleccionados de la isla no se encuentran activados aún.

  • Todos los arrancadores, los arrancadores SIL* y los módulos de E/S se encuentran desconectados, estado que se define del siguiente modo:

    • Los arrancadores y arrancadores SIL están en estado abierto

    • Las salidas de los módulos de E/S están desactivadas (establecidas en cero).

Operativo

Una vez que la isla ha terminado de arrancar, esta accede al estado Operativo si se reúnen las siguientes condiciones:

  • No se ha detectado ningún evento.

  • El archivo de proyecto almacenado en la tarjeta micro SD se carga correctamente en el módulo de interfaz de bus.

  • El hardware supera las comprobaciones de consistencia.

  • Se aplican todos los ajustes presentes en el archivo .PSX.

Una vez que la isla se encuentra en estado Operativo, el bus de campo y los puertos de servicio se activan completamente. Todos los Avatares definidos en el archivo de proyecto se activan y procesan los módulos de alimentación y los accesorios de la isla.

Modalidad de prueba

Puede acceder a la modalidad de prueba desde los estados Preoperativo y Operativo.

La modalidad de prueba le permite controlar directamente los módulos de alimentación y los módulos de E/S digitales utilizando las herramientas digitales. Entre dichas herramientas se incluyen el software SoMove™, que ejecuta el DTM de TeSys™ island, y la herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OMT). En la modalidad de prueba, el único Avatar que se encuentra activado es el Avatar del sistema. Una vez que haya accedido a la modalidad de prueba, deberá salir manualmente de ella para volver a colocar la isla en el estado Operativo.

Evento leve

Entre los eventos menores del sistema se incluyen los siguientes:

  • Ausencia de módulos en la isla

  • Detección de demasiados módulos físicos en la isla

  • Discrepancia entre los módulos instalados y los módulos definidos en el archivo de contexto

  • Fluctuación de tensión en la fuente de alimentación de la isla

Cuando la isla detecta un evento menor, el bus de campo y los puertos de servicio permanecen activos. El único Avatar que se encuentra activado es el Avatar del sistema. Todos los arrancadores, los arrancadores SIL y los módulos se encuentran desconectados, estado que se define del siguiente modo:

  • Los arrancadores y arrancadores SIL están en estado abierto

  • Las salidas de los módulos de E/S están desactivadas (establecidas en cero).

Estado de Retorno

Durante el modo degradado, los Avatares con control local funcionan a través de entradas locales. Los demás Avatares acceden al estado Retorno, el cual se define del siguiente modo:

  • Los Avatares con arrancadores y arrancadores SIL establecen todas las salidas en estado abierto

  • La interfaz de potencia con salidas digitales del Avatar de E/S se desactiva

  • Las salidas de los Avatares de E/S digitales y E/S analógicas conservan el valor de su último comando

Evento grave

Cuando la isla detecta un evento significativo, el bus de campo y los puertos de servicio no se activan. No se activan los Avatares, incluido el Avatar del sistema. Todos los módulos de alimentación y módulos de E/S se encuentran en el estado Retorno del dispositivo (desconectados). Se requiere apagar y encender la alimentación para salir de un estado de evento grave.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?