Directrices de cableado
Utilice cables correctamente conectados a tierra y blindados para todas las conexiones de comunicación. Si no utiliza cables blindados para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden provocar una degradación de la señal. Las señales degradadas pueden hacer que el acoplador de bus o los módulos y equipos conectados funcionen de manera no deseada.
Instale los conductos de cables en el alojamiento para administrar la alimentación y el cableado de control. Además, observe las siguientes reglas al cablear la TeSys island:
-
Verifique que las condiciones de funcionamiento y el entorno se encuentren dentro de los valores especificados.
-
Utilice tamaños de cables adecuados para cumplir con los requisitos de tensión e intensidad.
-
Utilice solo conductores de cobre.
-
Utilice cables blindados de par trenzado para redes y bus de campo.
-
Separe el cableado de comunicación del cableado de alimentación. Enrute el cableado de comunicación y el cableado de alimentación en conductos separados.
-
Mantenga una distancia mínima de 30 cm entre el cable de comunicación y los cables de alimentación y/o control.
-
Siempre que el cableado de alimentación y comunicación cruce, los cables deben cruzar en ángulos correctos.
-
No doble en exceso los cables. El radio de curvatura mínimo estándar es 10 veces el diámetro del cable.
-
Evite tender el cable contra superficies con ángulos afilados.
-
Utilice solo el cableado de E/S blindado para el módulo de E/S analógico. Se recomiendan conductores internos de par trenzado para ayudar a reducir el acoplamiento de campo perdido. Acople la lámina del protector del cable al carril DIN o panel de la isla TeSys. No realice la conexión del blindaje usando solo el cable de drenaje del blindaje. Utilice una abrazadera de protección para proporcionar una conexión de protección circunferencial. Las abrazaderas con blindaje accionado por resorte, como Phoenix Contact 3062799, proporcionan un medio práctico para realizar la conexión con blindaje al carril DIN.