DOCA0270ES-01

Alarmas: Medidas correctoras

Las alarmas le informan de posibles problemas con la isla. No afectan al Avatar ni al estado de la isla. A continuación se enumeran algunos posibles eventos internos y alarmas de protección que podría encontrarse durante el funcionamiento.

NOTA: Utilice el registro de eventos para ayudar a determinar la causa que provoca las alarmas en el sistema.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?