DOCA0270ES-01

Arranque prolongado

La función Arranque prolongado detecta cuándo un motor permanece en el estado Arranque durante un periodo de tiempo excesivo.

Si se encuentra habilitada, esta función de protección activa un Disparo por arranque prolongado cuando el motor se encuentra en el estado Arranque y se produce una de las siguientes condiciones durante el Retardo de disparo por arranque prolongado especificado:

  • Intensidad media demasiado baja: la intensidad media permanece por debajo del Nivel de disparo por arranque prolongado.

  • Intensidad media demasiado alta: la intensidad media sube por encima del Nivel de disparo por arranque prolongado pero no vuelve a bajar de dicho nivel.

Disparo por arranque prolongado

I1

Intensidad de fase 1

I2

Intensidad de fase 2

I3

Intensidad de fase 3

T

Retardo de disparo por arranque prolongado

A

Imed

B

Imed ≥ 30 %

C

Imed ≤ Nivel de disparo por arranque prolongado

D

Imed ≥ Nivel de disparo por arranque prolongado

E

N.º de cruces = 1

F

Disparo por arranque prolongado

NOTA: N.º de cruces = el número de veces que el valor de intensidad ha cruzado (de abajo a arriba y de arriba a abajo) el Nivel de disparo por arranque prolongado.

La intensidad media supera constantemente el Nivel de disparo por arranque prolongado (un cruce)

G

Nivel de disparo por arranque prolongado

H

Retardo de disparo por arranque prolongado (en el estado Arranque)

I

Intensidad

Ir

Intensidad nominal

t

Tiempo

   

La intensidad media no alcanza el Nivel de disparo por arranque prolongado.

G

Nivel de disparo por arranque prolongado

H

Retardo de disparo por arranque prolongado (en el estado Arranque)

I

Intensidad

Ir

Intensidad nominal

J

Estado En marcha

t

Tiempo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?