DOCA0270ES-01

Panel Vista de la isla

El panel Vista de la isla muestra información de estado para cada dispositivo de la isla.

  • Al hacer clic en una representación gráfica del dispositivo, puede obtener información de estado, incluidos los datos del activo y la identificación del producto.

  • Con los permisos adecuados, puede utilizar la modalidad de prueba.

Haga clic en el panel Vista de la isla para ver una representación gráfica de la isla. El estado de cada dispositivo se muestra encima del mismo en la isla. Un círculo verde con una marca de verificación indica que el dispositivo está en el estado preparado. Un símbolo de alerta de color rojo indica que hay un evento de dispositivo en ese dispositivo físico.

Vista de la isla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?